CASI DI STUDIO
Automazione della pallettizzazione per i produttori di latticini | Ornua
Rivoluzionare le operazioni lattiero-casearie: La soluzione di pallettizzazione collaborativa di Ornua
10 kg
Blocchi di formaggio trattati giornalmente
12 kg
Di prodotti in scatola trattati giornalmente
0
Infortuni sul lavoro segnalati
Informazioni sul Ornua
Ornua è una cooperativa lattiero-casearia irlandese leader nel settore, dedita alla produzione di prodotti lattiero-caseari di alta qualità destinati ai mercati di tutto il mondo. Fondata nel 1961, Ornua è impegnata nello sviluppo sostenibile, nell'innovazione e nei più alti standard di sicurezza alimentare. La cooperativa si rifornisce di latte da una rete di oltre 14.000 allevatori irlandesi, garantendo l'utilizzo di ingredienti di prima qualità nella sua variegata gamma di prodotti, che comprende formaggi, burro e polveri.
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Il problema
I processi manuali di Ornua causavano problemi di sicurezza, scarsa produttività e insoddisfazione dei dipendenti. La gestione di un'attività complessa, con carenze di manodopera e un numero elevato di SKU, metteva ulteriormente a dura prova le risorse. L'azienda aveva bisogno di una soluzione che si integrasse perfettamente con i processi esistenti per ottimizzare le prestazioni e liberare i dipendenti per attività a maggior valore aggiunto.
La soluzione
Ornua ha scelto una soluzione di pallettizzazione collaborativa per consentire ai dipendenti di interagire con il prodotto, se necessario. Ha optato per un UR20 con la soluzione di pallettizzazione Robotiq per pallettizzare vari prodotti lattiero-caseari e prodotti in scatola. Questa soluzione collaborativa ha permesso a Ornua di automatizzare il processo di pallettizzazione senza bisogno di gabbie di sicurezza, migliorando la sicurezza sul posto di lavoro e l'efficienza operativa.
Vittorie inaspettate.
Il cobot Robotiq per la pallettizzazione ha portato vantaggi a molti livelli:
- Aumento dell'efficienza: La pallettizzazione automatizzata ha aumentato l'efficienza e snellito le operazioni.
- Nessun incidente sul lavoro: Dopo l'automazione, non sono stati segnalati incidenti sul lavoro legati alle attività di pallettizzazione, a dimostrazione del miglioramento della sicurezza sul lavoro.
- Miglioramento del feedback dei dipendenti: Il feedback positivo dei dipendenti sulla facilità d'uso e sull'integrazione del sistema automatizzato ha contribuito a migliorare il morale e la soddisfazione.
LA SOLUZIONE ROBOTIQ
Pallettizzazione
La soluzione di pallettizzazione Robotiq ha permesso a Ornua di semplificare le sue operazioni, di aumentare la produzione senza compromettere la sicurezza e di ricevere un feedback positivo dai suoi dipendenti, che hanno sottolineato la facilità d'uso e la perfetta integrazione del cobot nella loro routine quotidiana.