1-3

Casi di studio

Automazione della pallettizzazione per i produttori di prodotti da forno | Valero Group

Il produttore di pane Antic ha scelto la soluzione di pallettizzazione Robotiq rispetto all'automazione tradizionale

Robotiq logotype as a home icon • Centro risorse • Casi di studio • Caffè Cascade

50%

Risparmio sui costi

4

Linee automatizzate con solo 2 robot

+30%

Velocità di produzione

Chi è il Gruppo Valero

Antic, uno dei principali produttori di pane del Gruppo Valero in Spagna, è specializzato in pane precotto, prodotti da forno surgelati e pasticceria. Da oltre 60 anni distribuisce pane in tutta la Spagna. Antic stava affrontando delle sfide nei suoi processi di pallettizzazione. La pallettizzazione avveniva manualmente ed era alla ricerca di una soluzione scalabile e automatizzata, in grado di adattarsi ai diversi pesi dei prodotti e di aumentare la velocità delle operazioni. Inoltre, la soluzione doveva essere facile da usare e da gestire per consentire la programmazione in loco. Antic ha scoperto AX10, la soluzione di pallettizzazione trasformativa di Robotiq.

Industria

Cibo e bevande

Numero di dipendenti

200

Prodotti

Soluzione di pallettizzazione

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Il produttore di pane Antic ha scelto la soluzione di pallettizzazione Robotiq rispetto all'automazione tradizionale
I robot tradizionali, quelli non collaborativi, hanno un altro livello di prezzo. Per quanto riguarda i robot collaborativi, nessuno ha fatto per noi quello che ha fatto Robotiq.
Rafael Valero
Rafael Valero Beteta
Direttore delle operazioni

Superare le sfide: Le nostre soluzioni

Il problema

Antic stava affrontando problemi nei processi di pallettizzazione manuale su due linee ed era alla ricerca di una soluzione scalabile e automatizzata in grado di adattarsi ai diversi pesi dei prodotti e di aumentare la velocità delle operazioni. Inoltre, la carenza di manodopera era un problema incombente.

La soluzione

La loro ricerca li ha portati alla soluzione di pallettizzazione trasformativa di Robotiq presentata dal nostro partner Vicosystems. Ora gestiscono due linee automatizzate e hanno risparmiato il 50% dei costi rispetto al loro precedente progetto di automazione tradizionale.
Soluzione di pallettizzazione Robotiq in azione presso il Gruppo Valero
I risultati

Vittorie convincenti.

Il cobot di pallettizzazione di Robotiq ha portato vantaggi su molti livelli:

  • Performance: L'implementazione di AX10 ha portato a un aumento della velocità di produzione del 30%, soddisfacendo le crescenti richieste dei clienti di Antic.
  • Potenziamento delle persone: Gli operatori godono ora di un'operatività più snella. Inoltre, possono contare su un sistema di facile utilizzo che consente di cambiare facilmente i prodotti, rendendoli i veri padroni della loro linea.
  • Una soluzione adattabile: con la soluzione di pallettizzazione AX10 di Robotiq, Antic ha trasformato con successo le proprie operazioni di pallettizzazione in un sistema più efficiente, scalabile e facile da usare per gli operatori.

La soluzione Robotiq

Potendo sollevare fino a 12,5 kg, PowerPick è riuscito a sollevare 10,5 kg, superando le aspettative e affermando ulteriormente l'AX10 come una soluzione valida per le esigenze di Antic.
Operatore di prodotti TIDI per l'impianto di pallettizzazione Robotiq
Soluzione di pallettizzazione - PE
Applicazioni

Pallettizzazione

L'AX10 di Robotiq si è distinto per la sua capacità di sollevamento fino a 12,5 kg. Questa capacità prometteva scalabilità, consentendo ad Antic di sollevare casse da 6-7 kg su una linea e casse da 9-10 kg sull'altra linea, con spazio per una potenziale crescita.

Scoprite come possiamo aiutarvi a raggiungere risultati come questi