CASI DI STUDIO
Produzione raddoppiata e minore sforzo fisico con la soluzione di pallettizzazione Robotiq | Bulles Création
Per rispondere a una domanda crescente, Bulles Création, azienda francese specializzata nell'elaborazione e nell'imbottigliamento di bevande effervescenti, ha deciso di automatizzare la propria linea di imbottigliamento.
Risultati chiave
Ritmo raddoppiato
La produzione è passata da circa 1.500 a 2.500 bottiglie all'ora. La nuova linea automatizzata conserva un importante margine di crescita (fino a 3.000 bottiglie all'ora).
Cartoni fino a 20 kg
Il cobot pallettizza cartoni da 6 o 12 bottiglie, a seconda dei formati. Gli operatori sono liberati dalla pallettizzazione manuale di 4-5 tonnellate al giorno.
4 cicli al minuto
La soluzione garantisce un ritmo fluido a fine linea.
Panoramica aziendale
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Informazioni su Bulles Création
Fondata nel 2014 e con sede a Valréas, Bulles Création è un prestatore di servizi francese specializzato nell'elaborazione e nell'imbottigliamento di bevande effervescenti, tra cui vini d'uva e bevande analcoliche. L'azienda si impegna a coniugare flessibilità tecnica ed eccellenza operativa per accompagnare lo sviluppo degli attori locali.
La sfida
Entro la fine del 2024, Bulles Création aveva raggiunto i limiti della propria linea di confezionamento. La produzione era limitata a circa 1.500 bottiglie all'ora, limitando la capacità dell'azienda di soddisfare la domanda.
La pallettizzazione era anche una delle postazioni più impegnative dal punto di vista fisico nello stabilimento.
Gli operatori dovevano gestire:
- cartoni da 6 o 12 bottiglie;
- carichi fino a 20 kg;
- circa 4,5 cartoni al minuto;
- tra 4 e 5 tonnellate cumulate al giorno.
Questa configurazione generava diverse difficoltà:
- elevato sforzo fisico alla postazione;
- movimenti ripetitivi;
- movimentazione di carichi pesanti;
- rischio di disturbi muscoloscheletrici;
- difficoltà nel sostenere la crescita dell'azienda;
- rischio di dover rifiutare alcuni ordini di produzione per mancanza di capacità.
Per Bulles Création, la sfida non era solo produrre più velocemente, ma anche poter contare su una linea più sostenibile e sicura.
"Carenza di manodopera, sforzo fisico, la necessità di aumentare la produttività... questo progetto di automazione mirava a fornire una risposta efficace a diverse sfide condivise da molte aziende del settore agroalimentare", spiega Bruno Quenin, co-direttore di Bulles Création.
In uno stabilimento con spazi limitati, l'installazione di un robot industriale tradizionale con ingombranti barriere di sicurezza era difficilmente praticabile. Bulles Création aveva bisogno di un pallettizzatore automatizzato in grado di integrarsi nell'ambiente esistente senza complicare il lavoro degli operatori.
La soluzione
Dopo un incontro con l'integratore Isycod e il distributore Sysaxes, Bulles Création ha scelto il PE20 di Robotiq, una soluzione di pallettizzazione collaborativa chiavi in mano, progettata per automatizzare il fine linea in modo semplice, compatto e flessibile.
Il PE20 soddisfaceva i principali requisiti del progetto:
- ingombro ridotto;
- possibilità di integrazione in uno stabilimento con spazi ridotti;
- compatibilità con diversi formati di cartone;
- compatibilità con diversi schemi di pallettizzazione;
- facile da apprendere per gli operatori;
- messa in funzione entro poche settimane;
- funzionamento accanto ai team, senza gabbia né barriere pesanti.
La soluzione integra un cobot UR20 in grado di sollevare fino a 25 kg. Nell'applicazione di Bulles Création, gestisce cartoni di bottiglie fino a 20 kg, grazie a una ventosa Robotiq (Vacuum Gripper) adattata alle variazioni tra le diverse produzioni.
Il PE20 consente inoltre:
- un ritmo costante di 4 cicli al minuto;
- un'altezza del pallet fino a 1.800 mm;
- la gestione di più ricette di pallettizzazione;
- l'adattamento a diverse dimensioni e forme di cartone;
- un funzionamento semplice, senza bisogno di programmazione avanzata.
"Abbiamo scelto molto rapidamente il pallettizzatore di Robotiq per la sua compattezza, la facilità d'uso e la capacità di adattarsi a diversi formati di cartone e pallet, rispettando al contempo i vincoli specifici del nostro sito produttivo", spiega Bruno Quenin.
Per garantire la stabilità del pallet e adattarsi ai diversi formati di produzione, il piano di pallettizzazione svolge un ruolo centrale.
Consente di definire:
- la posizione dei cartoni su ogni strato;
- il numero di cartoni per pallet;
- l'orientamento dei cartoni;
- l'altezza finale del pallet;
- la stabilità del carico prima della fasciatura con film;
- l'adattamento a diversi formati di cartone.
Con il software di pallettizzazione di Robotiq, gli operatori possono configurare e regolare questi piani in base alle esigenze di produzione, senza competenze avanzate in robotica o programmazione.
Perché Bulles Création ha scelto Robotiq
Una capacità produttiva notevolmente rafforzata
Grazie al pallettizzatore automatizzato PE20, Bulles Création supera il proprio precedente limite di 1.500 bottiglie all'ora per raggiungere circa 2.500 bottiglie all'ora, con un obiettivo che può arrivare fino a 3.000 bottiglie all'ora nel lungo periodo. Questo aumento di ritmo permette di assorbire maggiori volumi, rispondere a una domanda sostenuta, ampliare il portafoglio clienti ed evitare di rifiutare alcune produzioni per mancanza di capacità.
Dipendenti riassegnati a compiti a maggior valore aggiunto
L'automazione libera gli operatori dal trasporto ripetitivo di cartoni pesanti, riducendo così i rischi di disturbi muscoloscheletrici e la faticosità a fine linea. I collaboratori possono ora concentrarsi su compiti più valorizzanti, come la ricerca e sviluppo relativa a nuovi prodotti a marchio proprio.
Una soluzione flessibile, compatta e vantaggiosa per l'azienda
Con il suo ingombro ridotto, senza gabbia né barriere pesanti, il PE20 si integra facilmente in uno stabilimento con spazi limitati. Semplice da utilizzare, permette agli operatori di configurare e avviare le ricette senza programmazione avanzata, adattandosi al contempo a diversi formati di cartoni. Modernizzando gli strumenti di produzione e migliorando le condizioni di lavoro, Bulles Création rafforza la propria attrattività, fidelizza i propri collaboratori e valorizza l'immagine dell'industria agroalimentare.
The Robotiq solution
Domande frequenti
Qual è il ruolo di un sistema di pallettizzazione automatizzato?
Un sistema di pallettizzazione automatizzato permette di prelevare i cartoni a fine linea, organizzarli secondo un piano definito e costituire pallet stabili.
Contribuisce a:
- migliorare il ritmo;
- ridurre la faticosità;
- rendere più affidabile la fine linea;
- ottimizzare l'altezza dei pallet;
- facilitare lo stoccaggio;
- preparare le merci per il carico e il trasporto.
Quale metodo di pallettizzazione scegliere per i prodotti agroalimentari?
Il metodo di pallettizzazione dipende dal prodotto, dal peso dei cartoni, dal tipo di pallet, dall'altezza desiderata e dai vincoli di trasporto. Per i cartoni di bottiglie, occorre privilegiare un metodo che garantisca la stabilità del carico e limiti le movimentazioni manuali.
Qual è il ruolo del software in un pallettizzatore automatizzato?
Il software permette di configurare le ricette di pallettizzazione, regolare il piano del pallet e cambiare formato in base ai prodotti. Aiuta gli operatori a gestire diversi cartoni, diverse altezze e diversi tipi di pallet senza programmazione avanzata.
Un cobot può movimentare scatole o cartoni pesanti?
Sì. Nell'applicazione di Bulles Création, il cobot movimenta cartoni che possono arrivare fino a 20 kg. La soluzione di pallettizzazione Robotiq può sollevare fino a 35 kg. Il PE20 integra un UR20 in grado di portare fino a 25 kg, associato a una pinza a ventose adatta ai cartoni pesanti.
Un pallettizzatore industriale può integrarsi in un piccolo stabilimento?
Sì. Una soluzione collaborativa come il PE20 è progettata per integrarsi in impianti industriali compatti. È particolarmente adatta agli stabilimenti in cui lo spazio disponibile non permette di installare un robot industriale tradizionale con gabbia di protezione.
La vostra linea di imbottigliamento potrebbe beneficiare di un pallettizzatore automatizzato?
La vostra produzione si basa ancora su una pallettizzazione manuale? I vostri operatori movimentano carichi pesanti? La vostra linea di imbottigliamento ha raggiunto i propri limiti?
Una soluzione di pallettizzazione collaborativa può aiutarvi a fare un salto di qualità se desiderate:
- aumentare il vostro ritmo;
- ridurre la faticosità;
- automatizzare la fine linea;
- guadagnare in regolarità;
- utilizzare meglio lo spazio disponibile;
- migliorare l'attrattività delle vostre postazioni;
- accompagnare la crescita della vostra attività.
Il PE20 di Robotiq permette di automatizzare la pallettizzazione di cartoni di bottiglie con una soluzione compatta, semplice da utilizzare e adatta agli ambienti industriali con spazi limitati.